请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 大家好、
每当我的代码行超出限制时、我都会收到以下错误: "program will not fit into available memory (程序将无法放入可用内存)"。 对齐/分块方式放置在".text"大小为0x19d8 PAGE 0的位置失败。"
以下是我的.text 数据可用存储器范围的快照:
RAMM0 大小:0x2DE 未使用:0x1 最大孔数:0x1
RAMD0 大小:0x800 未使用:0x6 最大孔数:0x6
RAMLS1 大小:0x800 未使用:0x5 最大孔数:0x5
RAMLS2 大小:0x800 未使用:0x627 最大孔:0x627
RAMLS3 大小:0x800 未使用:0x800 最大孔:0x800
RAMLS4 大小:0x800 未使用:0x800 最大孔:0x800
似乎我有足够的可用存储器空间(RAMLS2及更高版本)、但数据指针在某种程度上卡在某个点。
我们非常感谢您的任何帮助、
Amir