This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:具有100mm DIM 的 F28M35H52C 控制卡上的端口引脚 PA6不工作

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSADAP180TO100, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652674/f28m35h52c-port-pin-pa6-is-not-working-on-f28m35h52c-control-card-with-100mm-dim

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:TMDSADAP180TO100、controlSUITE

您好!

我正在处理协处理器控制卡、我在该卡上使用 PWM4。 为此、我编写了一个代码 、其中 PWM4A 输出映射到 PA6引脚、PWM4B 输出映射到 PA7引脚。

在这两个引脚中、我仅在 PA7引脚上获得适当的 PWM 频率信号、而 PA6引脚保持低电平。 没有得到它保持低电平的原因..

之后、我将 PA6和 PA7配置为 GPIO 输出并切换两个引脚。 但在这种情况下、PA6也保持低电平、PA7被正确切换。

我的问题 是、这个特定的引脚是用于控制卡上的其他东西、还是它在100mm 扩展坞上可用。  

此致、

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    您所做的似乎是可以的。 请确认我的理解:您要将 TMDSCNCD28M36连接到 TMDSADAP180TO100、然后再从旧套件连接到 DIMM 100坞站?

    如果上述条件为真、ePWM4A 应通过以下路径连接

    PA6_GPIO6->MCU_GPIO-06->HSEC 连接器的引脚"54"-> GPIO 06->坞 站上插头 J5的引脚19。

    此信息来自以下文件...(所有文件都在控制套件中)

    F28M36x_180controlCARD_R1.1_SCH.pdf

    180to100AdapterCard_R1_1-SCH.pdf

    USBDockingState_Schematic [R3].pdf

    这表明您的配置可能不正确。 尝试读回已写入的寄存器、这应该会指出不会写入的内容。 通常情况下、EALLOW 会被遗忘。 对于此器件、您还应检查已为哪个内核分配了哪些资源。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    根据您的问题、我假设您将 F28M35x ccard 与 DIMM100集线站配合使用。

    如果是、我建议首先参考 controlSUITE 中的 controlCARD 原理图和信息表:
    \controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CCF28M35xxHWdevPkg_v3\

    请注意连接接头(原理图中的 J8-J19)。  为了使 GPIO6的 PWM 到达基板、您需要确保放置了相关接头的跳线。  PA6_GPIO6至 C28_GPIO6


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Brett。

    我完成了该跳线设置、现在它工作正常。

    此致、
    Sandeep