This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:Launchpad 发布日期?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652987/ccs-tms320f280049-launchpad-release-date

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  我对 F280049的 Launchpad 寄予厚望。 是否已有发布日期?

  Ari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ari、

    这已分配给 TI 工程师、但相应的工程师正在休假;响应可能会延迟几天。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari、

    这将按计划进行。 2018年第3季度是一个很好的估计值。

    请注意、现已推出 TMD28X0049M 套件。  如果您想立即开始使用此器件系列、我建议您使用此套件进行开发。


    谢谢、
    Brett