This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/tms320f28035:输出电感器电流的电压模式控制(VMC)和平均电流模式控制(ACMC)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652919/ccs-tms320f28035-voltage-mode-control-vmc-and-average-current-mode-control-acmc-of-output-inductor-current

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

C:\ti\controlSUITE\development_kits\BI_DIRECT_DC_400_12\v1_00_00_00

说明:具有同步整流(VMC)的相移全桥双向控制
n 升压模式下采用同步整流(VMC)的降压模式和电流馈电推挽。

如果代码在之间调整了参考值、则代码默认值由电压模式控制控制
电流和电压用于闭环控制、执行电压模式控制(VMC)和这两种控制模式
平均电流模式控制(ACMC)可在同一工程文件中运行、以便恒定电压或
可以实现恒定电流充电和放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4866655、

    我们已指派 TI 工程师来帮助解决您的问题。 由于假期,答复可能会延迟。 感谢您的耐心等待。

    此致、