This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28345:SDFlash 是否支持 XDS100V2?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652362/tms320c28345-does-sdflash-support-xds100v2

器件型号:TMS320C28345

尊敬的所有人:

SDFlash 是否支持 XDS100V2? 客户需要低成本仿真器。

谢谢。

BR、

Samual

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samual:

    我可能建议尝试 CodeSkin 的 C2Prog 实用程序。  我知道它确实支持通过 xds100v2的 JTAG 端口进行编程。
    http://www.codeskin.com/programr


    谢谢、
    Brett