This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:12 GPIO 配置为外部中断

Guru**** 2582255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652523/f28m35h52c-12-gpio-configuration-as-external-interrupt

器件型号:F28M35H52C

您好!

我已经介绍了与 C2x 内核相关的外部中断示例。 此示例显示1个外部中断被分配给 XINT1,另一个中断被分配给 XINT2。  

但我必须在 C2x 内核上使用12个中断信号。 根据手册,只有3个外部中断可用,即 XINT1、2、3。

那么、我如何对这3个外部中断进行分频并分配一组4的12个输入中断信号。

M3内核与 c2x 内核之间也有任何连接、可实现这一目的。

此致、
Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您正确提到的那样、C28x 内核本身只支持3个外部中断。 对于剩余的中断、您需要获得 M3处理器的帮助。 然后、您可以利用共享资源(如 IPC)向 C28x 内核指示中断的发生。 从中断的角度来看、处理器之间没有直接连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。 这真的很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    另一个想法是: 如果您没有在系统中使用跳闸区域、则可能可以使用 TZS 作为外部中断。  您也可以使用 eCAP。


    谢谢、
    Brett