This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069F:HAL_SetTrigger 问题

Guru**** 2584465 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652313/ccs-tms320f28069f-hal_settrigger-problem

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

我使用 Motorware V18设计我的控制器。 我不知道为什么 当 USER_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK 设置为2或3且 ISR 执行时间小于 ISR 周期的一半时、ADC 触发有时会丢失。 您能不能通过图片来展示这个问题。

最好的雷古亚德

李峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个问题、有时 PWM1->CMPB 值为0、无法触发 ISR。 本质上而言,HAL_SetTrigger()更改 ADC 转换触发点以捕获低侧 PWM 的中心点,从而获得干净的样本。 但是、如果 USER_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK 值大于1、则该触发点可能会出错。 在 MotorWare 18中更改了 HAL_SetTrigger()以解决此问题。 如果使用 MW18中的过调制函数、我们还建议将 user.h 中的 USER_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK 值设置为(1)。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean:
    我知道 PWM1->CMPB 何时不会触发。 但是、我不知道如果 USER_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK 值大于1、则触发点可能会出错。 您能给我举个例子吗?

    李峰