This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:如何在 TMS320F28035 ADC 温度传感器输出不稳定时进行良好的校准?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652106/ccs-tms320f28035-how-to-make-a-good-calibration-when-the-tms320f28035-adc-temperature-sensor-output-is-unstable

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生或女士:

    当 DSP F28035的温度升高时、由于   DSP ADC 温度传感器输出有很大变化、我应该如何进行校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evan、

    您能否详细说明您的查询? 您正在尝试校准什么? 它是温度补偿振荡器修整还是其他东西? 不稳定是什么意思?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

         当 TEMPSCONV 位被使能并设置为1时、使能内部温度传感器与 ADC 连接
    通道 A5并从 ADC 上断开 ADCINA5引脚。 引脚 ADCINA5是否存在于上
    器件不影响此功能。 ADCINA5引脚上的任何外部电路都不受此影响
    模式。

           内部温度传感器用于校准 ADC、但温度传感器本身将在正常温度和高温下提供双精度输出、我是否应该对该温度传感器的输出采取更进一步的措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    温度传感器主要用于修整内部振荡器、如 osc_comp 示例所示。  如您所述、输出电压将随温度变化。

    Device_cal()中的 ADC 修整是否不足以满足您的需求?

    Tommy