This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28052F:使用 DSP/BIOS 模拟闪存中的 EEPROM

Guru**** 2583555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652822/ccs-tms320f28052f-emulating-eeprom-in-flash-with-dsp-bios

器件型号:TMS320F28052F

工具/软件:Code Composer Studio

我需要一种方法来仿真闪存中的 EEPROM。  我有一个 FLASH_programming 示例在没有 BIOS 的情况下工作、但我无法使它在 DSP/BIOS 环境中工作。

命令链接器文件中 PIE_VECT 段重叠 PIEVECT 段似乎存在问题。  我需要这个示例来处理 F28052f.cmd 和 F2805x_Headers_BIOS.cmd 文件。

它当前与 Example_Flash2805x_ROM_API.cmd 和 F2805x_Headers_noBIOS.cmd 一同工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel、

    您能更具体地说明您的问题吗?

    哪些链接器命令文件存在冲突? 这些部分看起来是什么样子的? 它们是如何定义的?

    SAL