This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:关于使用 CSM 进行密码锁定-我能否将未初始化的数据段分配给不安全的 RAM (RAMM0)?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652037/tms320f28035-about-password-lock-using-csm---can-i-assign-uninitialized-data-sections-to-unsecure-ram-ramm0

器件型号:TMS320F28035

尊敬的朋友:

在发货之前、我必须使用 CSM 锁定器件。

我当前面临的问题是使用 RAMM0在链接器文件中进行未初始化的数据分配。

TI 文献中没有关于访问不安全 RAM 位置的安全代码的信息。

当我应用锁时、它会折断任何东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、

    可通过从安全 RAM 运行的代码访问不安全的 RAM。 没有限制、启用安全后不应破坏任何内容。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的回复、

    您能否告诉我、您是否预见到在将".stack"和".CIO"段分配到启用 CSM 锁定的 RAMM1或 RAMM0 (不安全的 RAM 部分)时会出现任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、

    从功能的角度来看、我没有发现任何问题。

    此致、
    Vivek Singh