This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35控制器 C28内核 GPIO 中断示例代码

Guru**** 2586905 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651897/f28m35h52c-f28m35-controller-c28-core-gpio-interrupt-example-code

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我正在寻找 C2x 内核 GPIO 中断示例代码。 请任何人帮助我。

此致、

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    它在 controlSUITE 中提供。

    controlSUITE\device_support\f28m35x\v208\F28M35x_examples_Control\external_interrupt


    请使用您系统上的最新版本。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我已经完成了这个示例。 此示例显示1个外部中断被分配给 XINT1,另一个中断被分配给 XINT2。

    但我必须在 C2x 内核上使用12个中断信号。 根据手册,只有3个外部中断可用,即 XINT1、2、3。

    那么、我如何对这3个外部中断进行分频并分配一组4的12个输入中断信号。

    M3内核与 c2x 内核之间也有任何连接、可实现这一目的。

    此致、
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 的任何人能否就该特定主题提供帮助?

    此致、
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已在其他线程中得到解决

    e2e.ti.com/.../652523