This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000器件选择

Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TMS320F28035, LAUNCHXL-F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650774/c2000-part-selection

主题中讨论的其他器件:TMS320F28027TMS320F28035LAUNCHXL-F28027

您好、 您可以使用以下属性搜索器件

DSP 功能不需要、  GPIO>38具有中断、 小封装尺寸、I2C/SPI 良好但不需要、使用 GPIO 单独控制(已切换)的小封装尺寸。  

还需要演示板。 在 TI 数据库中搜索、出现了大量引脚数组件、 您能查看一下

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 C2000系列中、您可以查看

    TMS320F28027 - 48引脚 PT LQFP 封装

    TMS320F28035 - 56引脚 RSH QFN 封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有找到使用 TMS320F2803X 的 launchpad 演示板、LAUNCHXL-F28027与代码开发足够相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JB、

    是的、F28027代码应该在 F28035上运行。

    Tommy