This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:CLA 程序将在闪存上运行

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652018/ccs-tms320f28035-cla-program-to-be-run-on-flash-memory

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 TMS320F28035 piccolo 微控制器与 Code Composer Studio 搭配用于我的应用。

我正在尝试在闪存上运行我的 CLA 代码。 但我遇到了存储器映射方面的问题。 我需要在 CLA 的每个任务上获得20个 ADC 值。 但我在数组中只获得一个值。

请就此向我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CLA 无法从闪存运行。 程序存储器和数据可以加载到闪存中、但必须将其复制到 RAM LS 存储器中才能从 CLA 进行访问。

    这可能是您的问题。 确保在可访问 CLA 程序和数据存储器的正确位置执行 memcpy。

    SAL