This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:5V 和3.3V 电压基准的电流能力。

Guru**** 2581405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652410/tms320f28377s-current-capability-of-5v-and-3-3v-voltaje-reference

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

早上好。

我在工作中一直使用 LaunchPad TMS320F28377S。 我想知道 J5和 J7中存在的电压基准的电流能力是多少。

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    如果您下载 C2000ware、然后签入目录
    \ti\c2000\C2000Ware_1_00_02_00\boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28377S

    您可以找到相关电路板的原理图。 这应该会为您提供所需的所有信息(但您可以返回此处询问有关电路板/F29377S 器件的问题、或者如果您对电路板上的其他 TI 器件(如稳压器)有疑问、请在另一个 e2e 论坛中发帖)。