This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28379D:F28379D 硬件的集线站未提及 GPIO 引脚0-8和10。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651827/rtos-tms320f28379d-gpio-pins-0-8-and-10-are-not-mentioned-on-the-docking-station-of-f28379d-hardware

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28379D

工具/软件:TI-RTOS

大家好

根据 F28379D 处理器的数据表

ePWM 1A 连接到 GPIO 引脚0

ePWM 1B ---- GPIO 1

这是从12 个 ePWM 模块的 GPIO 0-23开始的。

我的问题是 F28379D 的扩展坞上没有编号为0至8和10的引脚。

我需要 访问所有 ePWM 通道。

请帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satwant Singh、

    您要查找的 GPIO 位于 F2837x 实验板套件上、但数字不完全匹配。

    如果您安装了 C2000ware、电路板的原理图和引脚图(提供 PDF)应该会对此有所帮助。 这些文件可位于以下目录中:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\boards\Experiments\DockingStation) HSEC_120or180pin\R4_1.

    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    - GPIO-00对应于扩展坞上的引脚49
    - GPIO-01对应于扩展坞上的引脚51
    -等等...

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    但是   、我在 C:/ti 中没有 C2000\C2000Ware 文件夹。

    我之前安装过 CCS v6.1.3。 用于我的以前的处理器(F28335)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生
    我安装了 C2000器件并找到了与扩展坞引脚布局相关的 pdf 文档。