This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN 硬件电源接地电平问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648920/tmdshvmtrinspin-hardware-power-ground-level-issue

主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN

我正在尝试安装 TMDSHVMTRINSPIN 硬件安装。

根据硬件用户指南、我已经检查了所有必要的流程。

但最后、我发现所有接地都不是零电压、接地电压电平大约为-200v DC。

当我尝试使用示波器测量某个点时、但我将示波器的负极探针接地、

我家的所有电力线都断电了。

我不知道问题是什么。

我也不知道硬件有他自己的问题。

请有人帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现该系统是浮动接地

    地面水平和安全
    •通电时、用户不得触摸电路板的任何部分或连接到电路板的元件。
    •此套件可接受来自交流电源/壁式电源的电源、电路板仅使用来自壁式电源的火线和中性线、保护接地断开(悬空)。
    •交流整流器生成直流电压、直流电压的接地端从保护性接地端浮动。 因此、在将示波器和其他测试设备连接到电路板时必须小心谨慎。
    •IPM 散热器与电路板隔离。 但是、高压开关会在散热器体上产生一些容性耦合电压。 因此、用户在通电时不得触摸电路板的任何部分、套件或其组件。
    •电路板上的功率级是单独的额定值。 在将这些电源块连接在一起并为电路板和/或仿真供电之前,用户有责任确保这些额定值(即电压、电流和功率水平)得到充分理解和遵守。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yongcheol、

    您似乎已经解决了这个问题。 感谢您的介绍。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongcheol、

    您使用的 HV_KIT 未进行隔离。 因此、您需要使用隔离探头或隔离式输入电源来连接示波器探头。 此外  、为了安全起见、在上电期间不要接触任何组件和信号、包括接地。  

    谢谢、

    Steve