This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SPRC097:SPRC097中存在问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652085/ccs-sprc097-problem-in-sprc097

器件型号:SPRC097

工具/软件:Code Composer Studio

 各位教授、您好。

在   "C281x C/C++头文件和外设示例"中有一些问题,此示例基于 CCS V4,但我的 CCS 版本为7.4.0,如何获取 CCS V7.4的示例 ,或者此示例可以直接导入 CCS V7.4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、剃须刀、

    围绕 CCS4-7构建的所有工程都应顺利导入到 CCS7安装中。  在 CCS 中、您可以使用菜单选项: project->Import CCS Projects...

    导入时、请确保不要选择将项目复制到工作区的选项。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。