This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARPEXPKIT:F28035

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651184/tmdssolarpexpkit-f28035

器件型号:TMDSSOLARPEXPKIT

我采用了太阳能 EMU 中使用的硬件、并设计了250W 的硬件。  硬件使用 Piccolo LaunchPad。  我已将代码从太阳能学习套件加载到 LaunchPad 中。  我检查了功率级的 PWM 信号、它们是我所期望的。  我的问题是如何继续测试 LaunchPad 中的代码以验证信号是否位于正确的引脚上:

1. 当我将 LaunchPad 添加到硬件时、我的硬件上的一个驱动程序短接并失败。  在将 LaunchPad 添加到硬件之前、我对硬件进行了一些测试。  我计划使用硬件提供的3.3V 和5V 电压为 LaunchPad 供电。  这可能不是最佳方法。

2. 是否可以使用外部源更改 LaunchPad 中代码的占空比?

3. 是否可以以固定的占空比运行代码开环?

感谢您的帮助、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    我建议您首先了解代码。  

    在 main.c 文件中、您将注意到网络终端连接

    // PWMDRV_BuckBoost 块连接
    PWMDRV_BUCKBoost_Duty1=&Duty1;//Duty1;

    duty1来自控制器。

    如果您希望在开环中运行它、则需要创建一个新变量并将其指向 PWM 占空比网络端子

    其余部分、您将需要进行调试和测试。