主题中讨论的其他器件: IEC60730SWPACKAGES
您好!
我们下载了 IEC60730SWPACK289并使用 TMS320F28377D 尝试 f2837xd_test_application。
我的客户希望启用/禁用 Flash_performECCCalcation()上的跳转至 NMI。
调用位于[stl_flash.c]的 Ln-228中。
我们曾经希望 ECC_ENABLE.ENABLE 字段、但它不起作用。 无论该字段是否为0xA,NMI 都被调用-- STL_Flash_uncorrectableErrorNMIISR()。
然后,我能否提出一个问题,在使用 Flash_performECCCalactor()或 FECC_CTRL.do ECC_CALC 时,是否有任何方法可以启用/禁用对 NMI 的调用?
复制:
-将 f2837xd_test_application 导入 CCS。
-将附加的文件放入项目中。
-生成和调试运行。
-将变量 IsEccEnable 写入1或0。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/stl_5F00_flash_5F00_Edit.c