This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 能否通过串行通信加载.out 映像文件?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651473/can-i-load-out-image-files-through-serial-communication

我使用 XDS100v2 USB 调试探针将图像加载到 F28054M 和 F28055。

F28055/F28054M 是否支持通过 SCITX/SCIRX 擦除、编程闪存映像?

除了 JTAG、还有其他方法可以将闪存映像加载到芯片中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Qiang Guo"] F28055/F28054M 是否支持通过 SCITX/SCIRX 擦除、编程闪存映像?

    Codeskin 的 C2PROG 工具支持此功能。 您可以在此处找到有关此工具的更多信息:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些用户将在闪存中指定一个扇区并编写他们自己的闪存编程器。 您可以将任何通信外设与闪存 API 一起用于对 C2000进行编程。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何通过 c2prog 将.out 文件转换为.hex 文件以进行单调编辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请查看此帖子 :e2e.ti.com/.../1992355

    谢谢、此致、
    Vamsi