This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:PWMSYNC1 = EPWM1SYNCO?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651308/tms320f28035-pwmsync1-epwm1synco

器件型号:TMS320F28035

您好!

请在第45页的 SPRUGE5F 中找到 PWMSYNC1至 PWMSYNC4。

我认为第17页中的信号是 EPWMxSYNCO、SPRUGE9E。 正确?   或者,EPWMSYNCI ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    PWMSYNC 信号来自 HRPWM 参考指南中完全定义的 HRPCTL 寄存器设置

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    感谢您的回答。

    我的理解如下:

    - DACCTL.RAMPSOURCE 选择 HRPWM 单元的#。

    - HRPCTL.PWMSYNCSEL 选择 TBCTR=PRD 或0的触发输出。

    我没有找到任何图来解释 PWM 和 DAC 斜坡发生器之间的连接、但如果上述正确、则没有问题。

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    您有正确的理解。

    Tommy