This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:在16位差分模式下使用单端运算放大器驱动 ADC

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651443/tms320f28377d-driving-adc-using-single-ended-op-amp-in-16bit-differential-mode

器件型号:TMS320F28377D

您好、C2000组、

我与一位客户合作、他对 TMS320F2837x 中的 ADC 转换器有一些疑问:

  • 是否可以在16位差动模式下使用单端运算放大器来驱动这些 ADC? 如果是、如何操作?

  • 是否可以将运算放大器的1.5V 移位电流感应信号馈入 正输入、将1.5V 基准馈入负输入?

提前非常感谢!

此致、

Barend

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barend、

    (1)是的、您可以使用2个单端运算放大器或1个差分输出运算放大器来驱动16位差分 ADC 输入。 拓扑将取决于输入信号的格式。 有关这方面的帮助、最好的地方是精密运算放大器论坛。

    (2)否、这不起作用。 输入为全差分、而不是伪差分;正负信号的共模需要接近 VREFHI/2、这不能通过将负输入绑定到静态值来实现。

    另请参阅其中一些最近的主题:
    e2e.ti.com/.../648919
    e2e.ti.com/.../650805