This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:在 CCSv7.3中向原始工程添加示例代码

Guru**** 2582105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651704/ccs-tms320f28377s-add-an-example-code-to-original-project-in-ccsv7-3

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

但愿你一切顺利。 请参阅客户的以下问题:

我们将 TMS320F28377S 用于应用程序,并对 TI 的示例代码软件有一些疑问。  

我们使用 BOOSTXL_BUCKCONV 项目(Buck_VMC_F2837xS)启动了我们的项目、并通过 controlSUITE 导入了该项目。

现在、我们要添加 CAN 功能、并通过 C2000Ware 发现 CAN_ex3_external_transmit 程序、该程序包含一些入门示例代码。

使用 CCSv7.3将该库放入原始项目的最佳方法是什么?  

尝试将它们组合几次后、两者的基础驱动程序/依赖项看起来是两个单独的代码库、并且有不同的链接器文件、时钟初始化例程等

此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir、

    请查看我在此主题中的回复 :e2e.ti.com/.../2367680

    我们提供了有关如何组合 bitfield 和 driverlib 项目的文档。 这些通常基于示例工程、但它显示了使每种样式正常工作所需的文件。

    此外、我们还在 C2000Ware 目录中提供了位域示例。 您可能会尝试导入以下代码:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_02_00\device_support\f2837xs\examples\CPU1\CAN_loopback _interrupts

    谢谢、
    标记