工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我想使用 GPIO 引脚和 F28035中的 CPU 定时器中断来生成频率和占空比可变的 PWM 脉冲。 如果没有 ePWM、这是可能的吗?
如果没有、那么我可以使用任何可用的基本代码示例吗?
请回答此问题。请您提供帮助。
谢谢
Sagar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我想使用 GPIO 引脚和 F28035中的 CPU 定时器中断来生成频率和占空比可变的 PWM 脉冲。 如果没有 ePWM、这是可能的吗?
如果没有、那么我可以使用任何可用的基本代码示例吗?
请回答此问题。请您提供帮助。
谢谢
Sagar
萨加尔
正如 Gautaum 所说的、这是可能的、在某些时候、您将遇到一些 CPU 开销问题。 我不确定具体何时会发生这种情况、但这取决于切换 PWM 的频率以及内核上运行的其他代码。
您的设计中是否脱离了 ePWM 模块?
您是否了解过 eCAP 模块的 APWM 模式? 它适用于简单的 PWM 信号、我希望您获得比切换 GPIO 更好的结果。
在驱动步进电机时、许多因素决定了您所需的 PWM 频率。 我不是这方面的专家、但通过一些读数、您应该能够确定所需的最大 PWM 频率。 会影响所需频率的几个因素是:
希望它能帮助你!
Cody