This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28379D:在 TMS320F28379D 开发套件中调试 Simulink 模型时出错、器件管理器对器件无响应。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650674/rtos-tms320f28379d-error-while-debugging-simulink-model-into-tms320f28379d-development-kit-device-manager-not-responding-to-device

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

工具/软件:TI-RTOS

大家好

之前、我 已成功使用 TMS320F28335将 CCSv6与 Simulink (MATLAB 2016a)配合使用以 生成 PWM。

现在、我使用    相同的 CCSv6和 MATLAB 2016a 切换到 TMS32028379D 集线站以生成 PWM。 在 Simulink 模型中已完成所需的更改 、例如目标硬件、ePWM 模块。

但 我遇到的错误是:

***正在启动调试会话...
严重:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 原因可能是以下原因之一或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序来验证 XDS100是否可以找到。 (仿真包6.0.504.4)

严重:发生仿真故障
严重:连接到目标时出错:发生仿真故障
***无法为 Board/CPU =*/C28xx_CPU1创建有效的调试会话。
确保这仅与一个板和一个 CPU 匹配。
正在退出...
###成功完成模型的构建过程:

此外,在打开设备 mamneger>com 端口时,连接或断开硬件(F28379D 集线站)时没有任何变化。

F28335集线站 仍然可以在 设备管理器中识别。

另一个问题是坞站上没有编号为0-8和10的针脚。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能需要从器件管理器中删除现有端口(任何)、并通过连接 F28379D 板开始刷新。
    器件管理器将检测 F28379D 板、您可能需要指定 CCS 文件夹路径来安装此板的驱动程序。
    同时确保 JP1和 JP2跳线完好无损。 如果这有帮助、请让我们来看看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、 我必须首先连接 F28335电路板、然后在器件管理器中、我必须删除该端口。

    仅当设备管理器连接到笔记本电脑时、F28335 COM 端口才可用。

    是否有任何方法可以使器件管理器中无需删除 F28335 COM 端口、因为我需要 F28335和 F28379D 的硬件支持。

    集线站上也没有0-8个 GPIO 引脚。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也可以 联系 MathWorks 技术支持 以获得更多帮助。

     

    此致、

    Venkatesh C