This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CCS 软件和 eZdsp 驱动器板的 CD 丢失

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650509/tms320f28335-cd-for-ccs-software-and-ezdsp-driver-board-lost

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

我是 DSP 新手。

实际上、我只是从我的高级管理人员那里收到 eZdsp TMS320F28335电路板、该高级管理人员在内部使用 DSP 处理器(TMS320F28335PGFA)、但问题是、他丢失了安装软件的 CD。

我只是在浏览 TI 网站、但该模型已经在网站上删除了 EOL/已从网站和 Google 搜索中删除、但我的所有努力都失败了...:(

任何人都可以帮助我恢复 CCSv3和 eZdsp 驱动程序的软件?  

或者、任何 CCS 软件版本都可以安装并获取包含用户手册的 eZdsp 电路板驱动程序...

非常感谢您的帮助...谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="aurora borialis"]任何人都可以帮助我恢复 CCSv3和 eZdsp 驱动程序的软件?  [/报价]

    此组合不是必需的。 您应该能够在电路板上使用最新的 CCS v7和 C2000ware (用于示例代码)。 安装 CCS 时、请记住要包含 Spectrum Digital 驱动程序。

    [引用 user="aurora borialis"]或者任何 CCS 软件版本都可以安装并获取包含用户手册的 eZdsp 电路板驱动程序...[/quot]

    至于用户手册、您可以从以下位置下载: c2000.spectrumdigital.com/.../

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    非常感谢您的帮助。 但可能有助于解释您的频谱数字驱动器是什么意思。

    我需要为我的 eZdsp 选择哪一个  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    窗口旁边的窗口。 驱动程序支持包。 您需要选择 Spectrum Digital Drivers。

    此致、
    Gautam