This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我无法使用 DSP 的 PWM 9A/9B 和 PWM 10A/10B、而其他 PWM 通道工作正常。
在原理图中、这些也标记为计时器。
任何帮助。
提前感谢。
Mitja 在她的回复中解释得很好、除了第4.4.1节 GPIO 复用引脚
[引用用户="Mitja Nemec"]
请看 SPRS880、第4.4.1章
对于在一个引脚上具有4个以上功能的较新器件、TI 添加了额外的 MUX 寄存器。 应使用 GPIO_SetupPinMux 和 GPIO_SetupPinOptions 函数、因为随后可以使用表中的 GPIO 索引值
[/报价]
查看表4-2 GPIO 复用引脚。 您可以清楚地看到所需的每个 GPIO 的设置。 GPyGMUXn 一行、GPyMUXn 一行。 这种额外级别的 GPIO 多路复用使我们能够极大地扩展我们的 GPIO 多路复用功能、从而在更多引脚上提供扩展的功能。
谢谢、
标记