This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从传感器读取信号并测量 RMS 数量。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650944/reading-of-signal-from-sensor-and-measure-rms-of-quantity

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

早上好

尊敬的先生/女士:

              我正在使用 TMS320F28335执行项目。 但我不知道编码。所以我切换到了嵌入式编码器。现在我需要做一个小实验。我的实验是感应来自电流传感器的电流、我需要测量感应电流的 RMS。我正在使用 ADC 块来实现这一目的。

  

我在程序中就像这样连接了。我不确定如何看到 RMS 值。因为我在 CCS 中运行生成的代码。 但我怎么看?在显示 MATLAB 中看到输出 RMS 值的方法是什么?在 进行 RMS 计算之前、我需要调整什么增益。我在这些方面很差。请帮助我。

任何建议都可以帮助我,

谢谢、

此致、

Praveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    我们的支持提供了 ADC 块、可对输入电压进行采样并提供等效的数字计数。 如何将这些计数用于后续测量取决于您的应用、因此我无法提供有关如何执行此操作的指导。

    谢谢、
    -Brian