This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 外部模式:ExtOpenSerialConnection()返回错误

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651344/external-mode-extopenserialconnection-returned-an-error

Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28335controlSUITE

尊敬的所有人:

我在使用 eZdsp TMS320F28335进行外部模式时遇到问题。

我使用 MATLAB 2016、我在同一目录 TI 中安装 controlSUITE+CSSV6。

我从 mathwork 下载 C2000包、并按照 mathwork 网站上提供的外部模式示例进行操作、但每次收到相同的错误时。

 eZdsp TMS320F28335的 SW1是制造商设置位置。

我检查 TX 和 RX 的引脚、它们与 MATLAB 配置和数据表中的引脚相同。

请注意、与用于编译的目标存在 USB (COM1)连接、但此连接已关闭。

感谢你的答复。

这是错误:

###模型的开始构建过程:test1
代码生成1.
已用时间:23秒
###生成构建文件夹中的代码:C:\Users\Lenovo \Desktop\test_eZdsp\TestM16_20decem\test1_ERT_RTW
###在 test1.RTW 上调用目标语言编译器
###使用系统目标文件:C:\Program Files\MATLAB \R2016a\RTW\c\ERT\ERT.tlc
###正在加载 TLC 函数库
警告:数据类型"INT8"使用目标上不可用的字大小。
使用此数据类型的定点信号将被放入一个更大的字或多个字中。 使用时、
将生成额外的软件以强制这个较大的字或多个字模拟较小的字
字。 当您的原型目标和最终目标时、此仿真非常有用
生产目标不同。 如果较小的字大小不存在
在最终生产目标上、然后考虑将字大小增加到
一个受支持的选项。
警告:数据类型"uint8"使用目标上不可用的字大小。

警告:数据类型“布尔”使用目标上不可用的字大小。
###初始直通模型以缓存用户定义的代码
###缓存模型源代码
###正在写入头文件 test1.h
###正在写入头文件 test1_types.h

###正在写入头文件 rtwtypes.h
###正在写入头文件 multiword_types.h
###正在写入源文件 test1.c
###正在写入头文件 test1_private.h
###正在写入源文件 test1_data.c

###正在写入头文件 rtmodel.h
###正在写入源文件 ERT_main.c
### TLC 代码生成完成。
###正在生成 TLC 接口 API。
###正在创建数据类型转换文件 test1_dt.h
###评估模型中指定的 PostCodeGenCommand
###使用工具链:德州仪器(TI) C2000代码生成工具 v6.0.0 | gmake (64位 Windows)
###创建'C:\Users\Lenovo \Desktop\test_eZdsp\TestM16_20decem\test1_ERT_RTW\test1.mk ...
###构建'test1':C:\PROGRA~1\MATLAB \R2016a\bin\win64\gmake -B -f test1.mk ALL

C:\Users\Lenovo\Desktop\test_eZdsp\TestM16_20decem\test1_ERT_RTW>CD。

C:\Users\Lenovo \Desktop\test_eZdsp\TestM6_20decem\test1_ERT_RTW>if ""=""(C:\PROGRA~1\MATLAB~2016a\bin\MAT64\gmake -B -f test1.mk)否则(C:\PROGRA 1\MATLAB -2016a\bin\MAT64\gmake -B -b)
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="mw_c28xx_board.obj""mw_c28xx_board.c"
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="mw_c28xx_csl.obj""mw_c28xx_csl.c"
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016A/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="test1.obj""test1.c"
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016A/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="test1_data.obj""test1_data.c"
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="c2833xBoard_Realtime_Support.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c2833xBoard_Realtime_Support.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_Memcopy.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_MemCopy.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_CpuTimers.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_CpuTimers.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_DefaultIsr.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_DefaultIsr.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_GlobalVariableDefs.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_PIECTRL.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_PieCtrl.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_PieVect.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_PieVect.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_sysctrl.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_SysCtrl.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 -s -v28 -ml --float_support=fpu32 --output_file="DSP2833x_usDelay.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_usDelay.asm
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 -s -v28 -ml --float_support=fpu32 --output_file="DSP2833x_CodeStartBranch.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_CodeStartBranch.asm
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 -s -v28 -ml --float_support=fpu32 --output_file="DSP2833x_adc_cal.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_ADC_cal.asm
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_dma.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_DMA.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="c2833xSchedulerTimer0.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c2833xSchedulerTimer0.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/rtw/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="ext_serial_pkt_c2000.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_pkt_c2000.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="datamodify.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/datamodify.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/rtw/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="rtiostream serial_C28x_ext.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/rtiostream_serial_c28x_ext.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/rtw/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="ext_serial_utils_c2000.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_utils_c2000.c
"C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_utils_c2000.c、第383行:警告:函数"ExtSetPktWithACK"已声明但从未引用
"C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_utils_c2000.c "、第422行:警告:已声明函数"ExtGetPkt"、但从未引用
"C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_utils_c2000.c "、第494行:警告:已声明函数"ExtPktPending "、但从未引用
"C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_utils_c2000.c "、第587行:警告:已声明函数"ExtOpenSerialConnection"、但从未引用
"C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_utils_c2000.c "、第635行:警告:函数"ExtCloseSerialConnection"已声明但从未引用
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="ext_SVR_C2000.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_svr_c2000.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/rtw/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="ext_SVR_serial_transport c2000.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_svr_serial_transport_c2000.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="ext_work c2000.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_work_c2000.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/rtw/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="rttiostiostree_serial_interface_c2000.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/rtiostream_serial_interface_c2000.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/rtw/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="rtiostree_utils_c2000.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/rtiostream_utils_c2000.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="updown_c2000.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/updown_c2000.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large_v32"-tfloat/ex-ve=-tex-v-tfdsp2_dsptfloat/include"-v-v-inspx_ex-v-intrlsp/include"-insp.cn28 -tftfloate-v-t. float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016A/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="ERT_main.obj""ERT_main.c"
"###正在创建独立可执行文件"../test1.out"..."
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 -z -ic:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/lib -stack_size=512 -warn_sections -heap_size=4096 -reread_libs -rom_model -m"test1.map"-l"rts2800_fpu32.lib"--define PWM_sptex_d33x_sptex_dcs28x.0_spt33x_sptex_sptex_sptex_sptex_sptex_spsbs.obj /sp33x_decr.cs.cs_d33x_decr.obj /sps_decr.obj /sps_decr.cs28x_spt33x_sptex_sptex_ds.obj /sptex_ds.odr.cs.cs.sptex_ds.obj /sps_decr.cs.cs.cs_d33x_spt33x_sptex_sptex_d28x_sptex_sptex_ds.r.obj~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/rtlib/IQmath_fpu32.lib /Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c28335.cmd

"###已创建:./test1.out"
"###成功生成了所有二进制输出。"

C:\Users\Lenovo \Desktop\test_eZdsp\TestM16_20decem\test1_ERT_RTW>退出/B 0
"###调用 postbuild 工具"下载"..."
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/./../../ccs_base/SCRIPT~1/bin/dss.bat C:\PROGRA~1\MATLAB~R2016A/toolbox/supink/exts~1/tics/ccssdemos/RUNPRO~1.JS C:\MATLAB \CCx POR~1\R2016a\toolbox\target\supPOR~1\ticCO/1.335/ticCO/1.ticout.1/ccs~1.ticCO/cc2.ticCO/cc2.ticout.1.tidcx 1.tidcx 1.tick.1.tick.
***用户输入:
目标配置:C:\MATLAB \supPOR~1\R2016a\toolbox\target\supPOR~1\tic2000/ccs_CO~1/F28335~2.ccx
程序名称:./test1.out
板名称:未指定(连接到第一个板)
CPU 名称:未指定(连接到第一个 CPU)

***正在启动调试会话...
***调试会话名称:Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 板载 USB Emulator_0/C28xx
***板名称:Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 板载 USB Emulator_0
*** CPU 名称:C28xx

***正在连接至目标...
***正在将程序加载到目标...
***程序正在运行。

***正在断开与目标的连接...
***正在终止调试会话...
***加载和运行完成。
"###调用 postbuild 工具完成。"
###成功完成模型的构建过程:test1
###正在创建 HTML 报告文件 test1_codegen_rpt.html
构建过程成功完成
为外部模式启用详细模式。 您可以在模型配置参数>硬件实现>目标硬件资源>外部模式中禁用详细信息。
无法打开串行端口'\\.\COM1'。 报告的错误代码为:2或0x00000002。 可能的原因包括:
a)目标未通电。
b)指定的端口号不正确。
c)主机不支持指定的比特率。
d)之前的连接未正确关闭。 如果是这种情况、您可能需要重新启动 MATLAB。
操作:EXT_CONNECT
执行外部模式 MEX-file 'ext_serial_win32_comm'时出错:
无法连接到目标。 失败的可能原因:
a)目标未开启。
b)目标未连接到您的主机。
c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已单击"停止"按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则、单击"构建"按钮、该按钮会在目标上下载并运行您的应用程序。

原因:
ExtOpenSerialConnection()返回错误。 更多详细信息可在 MATLAB 命令窗口中报告。
组件:Simulink |类别:模型错误
无法连接到'test1'的'TI Delfino F2833x'目标。
组件:Simulink |类别:模型错误