主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
您好!
我使用 的是 TMS320F28069、Uniflash 4.2.1和 XDS100v2 USB 调试探针。
我 需要刷写两个文件:一个是 COFF (a.out) 文件、另一个是 二进制格式文件。 它在 Uniflash GUI 中工作正常、 我只需选择 文件并为二进制文件指定偏移量。
在 Uniflash CLI 中、我可以 使用 以下 命令对 COFF 文件进行编程:dslite --mode flash --config=%configs%\f28069.ccxml --load-settings %settings\genered.ufsettings --flash %images%\bootloader_28069f.out
但是 、Uniflash CLI 不允许我对二进制文件进行编程。
命令:dlite --mode flash --config=%configs%\f28069.ccxml --load-settings %settings\genered.ufsettings --flash %images%\serial_number.bin 0x3D7800
返回 以下 错误:“Failed:encountered a problem loading file:...\serial_number.bin Internal error (失败:加载文件时遇到问题:...\内部 错误)”
为 二进制文件指定偏移量的正确语法是什么?
谢谢、
Dmitry