This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:仿真模式下全局共享 RAM 的访问问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650909/tms320f28377d-access-problem-of-global-shared-ram-in-emulation-mode

器件型号:TMS320F28377D

根据 TRM、只有一个 CPU 子系统可以完全访问 GSx RAM。 但是、在仿真模式下、我发现两个 CPU 子系统都具有写入访问权限。 这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、仿真访问没有被阻止。 这样做是为了允许从 CCS 加载代码。 我们将在 TRM 中对此进行澄清。 感谢您的反馈。

    此致、

    Vivek Singh