This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMDXIDDK377D 可以支持 TMDSECATCNCD379D?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651067/tms320f28377d-tmdxiddk377d-can-support-tmdsecatcncd379d

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMDSECATCNCD379DDESIGNDRIVE

大家好,  

请 使用 F28377D, 我以前获得 了 IDDK377D 套件, 现在我想测试 EtherCAT 并 购买 TMDSECATCNCD379D 并将其插入。

如果 不使用 DesignDRIVE 功能或 需要购买 IDDK379D 来插入 EtherCAT 套件,可能会发生什么情况?  

在我的情况下是否有任何可能的问题?  

非常感谢您  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、
    可以将 TMDSECATCNCD379D 套件插入 IDDK、就像常规377D 或379D controlCARD 一样。 您不应看到任何问题。
    您还能在此处告知我们应用吗? 此外、为了清楚起见、您使用的是哪个版本的 IDDK 电路板?

    此致
    Santosh Athuru