This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:"align (4)"F280049 ".cmd"文件中的函数

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650693/tms320f280049-align-4-function-in-f280049-cmd-file

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、香榭丽舍

在 C2000ware "28004x_general_flash_lnk.cmd"中、有以下定义:

codestart:> begin,page = 0,align (4)

.text:>> flash_BANK0_SEC1 | flash_BANK0_sec2 | flash_BANK0_SEC3,page = 0,align (4)

.cinit:> FLASH_BANK0_SEC1,PAGE = 0,ALIGN (4)

.pinit:> FLASH_BANK0_SEC1,PAGE = 0,ALIGN (4)

.switch:> FLASH_BANK0_SEC1,PAGE = 0,ALIGN (4)

.reset:> reset,page = 0,type = DSECT //未使用,*/

.cio:>RAMLS0,page = 0

.stack:>RAMM1,PAGE = 1.

.ebss:> RAMLS5,PAGE = 1.

.esysmem:> RAMLS5,page = 1.

.econst:> FLASH_BANK0_SEC4、PAGE = 0、ALIGN (4)

您是否愿意为"align(4)"函数提供帮助? 应在何时使用?

谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    它用于放置在闪存中、因为 ECC 是针对64位数据计算的。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢你的答复。 很明显。

    此致、
    Linda