This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D 的 CMPSS 和 ePWM X-BAR 设置

Guru**** 2585435 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650729/tms320f28377d-the-cmpss-and-epwm-x-bar-settings-for-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我的客户想知道将 EPWM1和 EPWM7从 CMPSS1跳闸的设置。
但是、我无法找到如何设置寄存器来实现这一点。
是否有任何详细的文档?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo、

    您可以在 C2000Ware 的 cmpss_asynch 中看到 CMPSS 跳闸 EPWM 的示例。 所有寄存器都记录在 TRM 中。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy-San、

    感谢你的答复。
    我找到了。

    此致、
    Nomo