This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:差动 SAR 驱动器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650805/tms320f28377d-differential-sar-driver

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:THS4521

大家好、

MU 客户正在使用28377D SAR ADC、并尝试使用差动运算放大器 THS4521作为 输入驱动器。

它们使用16b 模式。  我不确定采样率、但假设采样率为1MSPS。

28377D 数据表太复杂、无法帮我阅读、我可以问一个简单的问题。

对于驱动器输出 R 和 C、我能否使用以下类似的器件?

如果不是、什么是适当的值?  

顺便说一下、如果28377D SAR 内部模型可用、我希望能够使用它、非常感谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    DS 中实际上提供了 ADC 的输入模型:

    www.ti.com/.../specifications

    如果您想在 TINA (或其他一些电路仿真器)中使用此模型、则设置起来应该足够简单。 基本上、您可以构建输入电路以及 ADC 模型、然后对以下内容进行仿真:
    *初始条件:ADC 通道为0V
    *初始条件:ADC CP 和外部电路 C947已预充电至2.5V (或您希望用作最大 ADC 输入电压的任何电压)。
    *运算放大器输入= 2.5V 直流输入
    *->(1) Ch 充电至2.5V 的0.25 LSB 以内需要多长时间? (这决定了最小 S+H)
    *-->(2)转换后、C947恢复到2.5V 的0.25LSB 以内所需的时间(这决定了该引脚上的最大采样率)

    一些注意事项:
    *从理想的电压源开始,而不是运算放大器
    *当您添加运算放大器效果时,请使用理想运算放大器,然后在该模型中设置 THS4521的带宽和转换率。 直接使用 THS4521模型可能会比较棘手、因为它包含额外的误差(例如 Vos)、这会导致电路不再精确地稳定至2.5V。
    *通常只会进行模拟(1)或(2),而不会同时进行。
    -->通常情况下,源电容 Cs (C947)设置为10x 至30x Ch,以实现最大采样率。 这将远小于10nF。 在这种情况下、只会进行仿真(1)以确定所需的 S+H 持续时间
    -->如果引脚上的采样率不太重要(例如,驱动转换的可能是10kHz ePWM),则选择 Cs 至少为(2^(N+1)*Ch. 这可能超过10nF、尤其是在16位模式下。 在这种情况下、可以使用最小 S+H (因为所有电荷都来自 Cs)、但必须进行仿真(2)以选择不太快的采样率、否则电荷将在每次连续转换时缓慢地从 Cs 泄放。