This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:无目标连接

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650424/ccs-tms320f28069-no-target-connection

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好、热线:

当我使用"Prog_A"或"Prog_B"启动调试连接时、所有操作都正常。

当 我使用"Prog_C"启动调试连接时、我会变为

但目标是永久连接的。

反向:"PROG_C"大于"Prog_A"或"Prog_B"

任何想法

此致

Gerfried

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerfried、

    您是否曾尝试对电路板/仿真器进行下电上电、然后启动调试会话? 如果仍然不成功、您能否截屏 CCS 控制台中打印的任何错误消息?

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elizabeth、

    在项目/属性/调试/Lanch 选项中、"调试器启动时连接到目标"中没有标记。
    请查看我对 Vivek 的回答。

    此致
    Gerfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerfried、

    我在您的另一个主题中阅读了您对 Vivek 的答复 :e2e.ti.com/.../650429
    感谢您的更新、很高兴听到它已解决!

    此致、
    Elizabeth