This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:F28069和 F28065兼容性

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650744/tms320f28069-f28069-and-f28065-compatibility

器件型号:TMS320F28069

我们使用 F28069和 F28065控制器。 我已经看到、使用目标设置为 F28065创建的程序适用于 F28069和 F28065、这不适用于反向情况。

请告诉我  、通过对 F28065和 F28069使用 F28065程序(直到内存可用)、操作和功能是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不应有任何问题。 F28069是 F28065的超集、唯一显著的区别是闪存大小(请参阅数据表中的器件比较表)。 如果需要、您的代码可以通过 PARTID 寄存器确定运行在哪个器件上。

    此致、

    Richard