Other Parts Discussed in Thread: THS4531, THS4551
主题中讨论的其他器件:THS4531、 THS4551
尊敬的先生:
现在、我将28377S 用作主 CPU。我认为16位 ADC 是其中一个重要的资源和亮点。 但是、当我使用该 ADC 时、我遇到了一个问题,尤其是当信号是交流电压时。
根据数据表、如果要使用16位 ADC、则必须基于差分模式。 由于 ADC 输入信号的电压不能为负、因此会导致问题。
现在、让我将我的应用总结如下:
a 输入信号为交流电压。
b 我想使用16位 ADC、而不是12位 ADC。
C 我的 PCB 受到限制、没有足够的硬件传输点来传递模拟信号。
d 假设 VREFHI = 3V、VREFLO = 0V、并且1.5V 偏置已经在预制模拟电路中完成。
我反复阅读"28377s 手册"、尤其是表9-3和9-5。 经过很多思考、我的最后结论是、除非使用全差分模式、否则16位 ADC 只能使用15位、同时所有 ADCIN_N 信号都连接到1.5V。
我不确定我的分析是否正确、请更正。
谢谢、致以诚挚的问候。