This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:controlCARD 上的仿真器与 XDS100或 XDS200仿真器有何区别?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650258/tms320f28379d-what-s-the-difference-between-the-emulator-on-controlcard-and-xds100-or-xds200-emulator

器件型号:TMS320F28379D

在包括 F280xx 和 F283xx 在内的每个 controlCARD 中、我们都有一个板载仿真器、客户是否可以根据提供的原理图自行构建仿真器? 与 XDS100或 XDS200是相同的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zou、

    您询问的是仿真器本身、还是仿真器是如何与板载器件(原理图)连接的? 假设它已连接到电路板上、那么是的、用户可以参阅 controlCARD、但也需要参阅此 wiki 页面-

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vivek、
    我是说仿真器本身。 如果他们能够如 controlCARD 中所示构建一个仿真器、则不必购买仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您可以非常轻松地构建自己的 XDS100。 请参阅此 Wiki 文章:

    *建议使用 XDS100v2。

    [引用用户="Howard Zou"]是否与 XDS100或 XDS200相同?

    至于差异、除了硬件中的隔离之外、功能也是一样的。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    xds100v1或 xds100v2可内置于客户设计中。  有关详细信息、请参阅 TI 的 XDS100 wiki 页面。

    我们只将 xds200的设计发布给仿真公司。

    对于大多数电路板、我建议只放置一个 JTAG 接头(不包括板载仿真器)。  在大多数情况下、这将简化设计并最大程度地降低客户电路板的电路板成本。


    谢谢、
    Brett