This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:无目标连接

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650429/ccs-tms320f28069-no-target-connection

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好、热线:

当我使用"Prog_A"或"Prog_B"启动调试连接时、所有操作都正常。

当 我使用"Prog_C"启动调试连接时、我会变为

但目标是永久连接的。

反向:"PROG_C"大于"Prog_A"或"Prog_B"

任何想法

此致

Gerfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerfried、

    您的查询不太清楚。 在快照中、它显示设备未连接、因此您收到此错误。 您能否在项目视图中展开所有项目并发送其快照?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我的问题是项目属性中的复选标记

    感谢您的回答

    此致

    Gerfried