This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2580775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650104/rtos-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我运行 sci_echoback_cpu01、无法在 超级终端上看到数据。  我无法从示例中存在的 HyperTerminal 版本7.0中打开 SCI_96.HT。   

将数据设置为波特率9600、DateBits=8、奇偶校验位=none、stopbits=1。

这里的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabina、

    您使用的是什么硬件? 是 TI LaunchPad、controlCARD 还是定制板?

    您尝试使用哪些 GPIO、它们连接到 RS232端口或 FTDI 虚拟 COM 端口?

    您是否已确定 GPIO 的范围以查看是否有活动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    问题出现在 _LAUNCHXL_F28379D 标志中。 由于波特率不正确、我使用编译了它而不使用这个标志

    谢谢你的帮助、Sabina