This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tms320f28377s:用于 ADC 采样的 CPU 计时器

Guru**** 2581185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650567/tms320f28377s-cpu-timer-for-adc-sampling

器件型号:TMS320F28377S

您好!

如何设置 CPU 计时器来触发 ADC 转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakon-San、

    [报价用户="Nakon Efekata "]如何设置 CPU 计时器来触发 ADC 转换

    只需参考表9-30下 TRIGSEL 值的 TRM 即可。

    示例:

    AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 3;//SOC0将在 CPU1定时器2上开始转换

    此致、

    Gautam