This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302-HC-C2-KIT:IGBT 电机驱动器板

Guru**** 2756785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27710, UCC27712, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650228/drv8302-hc-c2-kit-igbt-motor-driver-board

器件型号:DRV8302-HC-C2-KIT

我正在为牵引应用的逆变器设计(功率范围20-25kW)寻找6组 IGBT 驱动器板。 它是一个 PMSM 电机、峰值功率为20kW、工作电压为300V DC。 我很想知道 TI 是否有一个能够运行6组 IGBT 的驱动器板。 300V 直流电源来自与锂离子电池串联的储能器。 IGBT 规格 IC=150至200A、VC=600V。 我想知道驱动板是否也具有预充电电容器电流控制功能? 我正在查看此电机的有传感器(旋转变压器) FOC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请链接至 TI 网站、您可以根据自己的要求找到合适的 IGBT 驱动器。 例如 UCC27712、UCC27710、UCC27714、可用于 IGBT 驱动器。
    www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我正在寻找评估板。 如果我自己设计驱动板、只需担心错误。