This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35的 LED Blinky 示例

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650416/f28m35h52c-led-blinky-example-for-f28m35

器件型号:F28M35H52C

我正在尝试调试 GUI Composer 和 Concerto 的一些问题。  我想确认该程序实际上正在运行、因此让 LED 闪烁会有所帮助。

Concerto 上是否有有关 M3的 Blinky 示例?  我尝试移植 F28M36、但即使它正在运行、我也看不到 LED 闪烁。

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    device_support\f28m35x\v220\f28M35x_examples_Master\blinki\m3中应该有一个。

    你没找到它吗? 它不工作吗?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    F28M36示例应适用于 F28M35器件。 F28M35中也存在类似的示例-
    "F28m35x\v208\F28M35x_Examples_Master\blinky"

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家。 移植的不适合我、而是您指出的工作。 我通过导入向导进行了搜索、但有太多项目我看不到这些项目。

    此致、
    John