This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:F28335

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650043/ccs-tms320f28335-f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

ı 在 Matlab / Simulink 中使用 F28335。 如何将 此图片作为 ePWM 输出,。

用于更改 ePWM 段。

1、2、3、4 = 10kHz

S5、6 = 50 Hz

插入文件时的这张信号图片  非常感谢