请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在客户的电路板上实施。 我有一个可运行的 bin 和相关的源代码。 我再添加一个全局变量、并在不同的函数中使用它。 一切顺利进行、可以毫无问题地构建新的纸槽。
但是、在12个 CAN 消息输出后、系统无法再运行。 实际上、CAN 不是我只想突出显示具有新 bin can boot-up 的系统的问题、但在某种程度上它被卡住了。
我确信它不是由新逻辑引起的、因为我不添加任何新的逻辑条件、而是只添加新的全局逻辑条件。
因为它是客户的电路板、所以我无法使用 JTAG。 有人能给我点点什么?
克罗