This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:F28004x -未连接的 ADC 输入

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650379/tms320f280041-f28004x---unconnected-adc-inputs

器件型号:TMS320F280041

尊敬的 TI 团队:

我对未使用的 ADC 引脚有疑问。 在以前的器件中、有必要将一个电阻器连接到未使用的引脚。 在新的 F28004x 器件中、可以打开此功能(请参阅屏幕截图)。 请说出"无连接"和"尽管连接到 VSSA ..."的优点和缺点。

从 PCB 空间和布局的角度来看、"无连接"的优势显而易见、但副作用是什么? 要了解的浮点效应是什么?

提前感谢、致以诚挚的问候、

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jens、

    虽然有一个注意事项、但将这些悬空没有问题。 这些引脚具有 AIO 输入功能(以及可启用的内部上拉电阻器)。 如果这些引脚保持悬空、则不应选择 AIO 输入功能(默认情况下不是)。 如果 AIO 已打开且输入悬空、则输入缓冲器上可能存在不必要消耗可变电流的 Crowbar 电流。 请注意、如果在这种情况下内部上拉也被打开、那么也不会出现问题。

    因此、这取决于器件的软件配置。 如果您无法完全控制软件实现、则更保守的方法是在此处使用电阻器。 但是、由于大多数应用确实可以控制自己的嵌入式软件、因此您可以省略这些拉电阻器、从而节省布板空间。

    在您可能已经使用过的其他 C2000器件上、还有 AIO 并联、因此需要考虑相同的注意事项、需要查阅具体的器件数据表。

    此致、
    Jason