This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:对接 STn 上 TMS320F28035的引脚映射

Guru**** 2581265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650168/tms320f28035-pin-mapping-of-tms320f28035-on-the-docking-stn

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我对 piccolo TMS320F28035的引脚配置有疑问。 我正在使用 TI 对接 STn USB -EMU R[3]。

我想访问 Piccolo TMS320F28035的引脚73 (GPIO 1)和引脚74 (GPIO 2)。 扩展坞上。 在扩展坞上找不到73、74针脚。 有人可以帮您解决这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    GPIO 1是电路板 J4上的引脚01、而 GPIO 2是电路板 J5上的引脚02。

    您是否安装了 C2000Ware? 如果没有、我建议安装它。 它包含您的电路板原理图和大量有用的编程示例。

    安装后、转至以下目录并打开原理图的"USBDockingState_Schematic_[R3]":

    C:\ti\c2000Ware_1_00_02_00\boards\Experimentreams\DockingState_DIM_100pin\R3

    这将帮助您查找扩展坞上连接到 controlCARD 的引脚。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin