This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:产品和#39;c2000ware_software_package#39;v1.0.2.00当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

Guru**** 2583175 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649818/ccs-tms320f28377s-product-c2000ware_software_package-v1-0-2-00-is-not-currently-installed-and-no-compatible-version-is-available-please-install-this-product-or-a-compatible-version

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尝试编译工程时出现以下错误:

发生构建文件生成错误..
产品'c2000ware_software_package' v1.0.2.00当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..

我不明白为什么会出现此错误。 我的 PC 上安装了 C2000Ware v1.0.2.00、如 控制面板\所有控制面板项目\程序和功能的屏幕截图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    这是您自己的项目还是您从 C2000ware 导入了它? 您的计算机上安装了什么目录的 C2000Ware?

    下载并安装 C2000Ware 的新副本可以解决此问题。 确保将其安装到默认目录位置。

    您可以在 www.ti.com/.../C2000WARE 上重新下载 C2000ware

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的同事项目、我没有从 C2000Ware 导入该项目。

    我的同事可能已经通过导入空的 driverlib 项目启动了他的项目、这很重要吗?

    C2000Ware 安装在默认位置:  

    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_02_00

    这是 C200Ware 的新副本、我今天早上刚刚安装了它、然后尝试构建我的同事项目。

    谢谢、

    Kevn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 版本是什么?

    也许我猜他是通过 Resource Explorer 获取该项目的。 典型 C2000Ware 的任何内容都应该正常。
    我认为您应该能够打开项目属性并转到"products"选项卡、然后取消选择"C2000Ware"。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您的计算机上可能缺少同事在其计算机上拥有的内容。

    您或您的同事是否曾使用 TI Resource Manager 偶然下载 C2000ware? 这可能会给工程添加一些依赖项。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我使用的是 CCS 版本7.3.0.00019
    转至项目属性并转至"products"选项卡、然后取消选择 C2000Ware 的用途是什么。
    我是一个新用户、害怕做任何会使项目混乱的事情。

    谢谢、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    是的、我认为我可能缺少同事计算机中的一些文件。
    我尝试复制所有文件、包括我认为不需要的文件、例如.launches、device、targetConfigs、2837xS_Generic_flash_lnk.cmd 和2837xS_Generic_RAM_lnk.cmd、并且我仍然收到相同的错误。

    我不知道我的同事是否使用 TI Resource Manager 下载 C2000Ware。
    但是、我们使用相同的安装程序(C2000Ware_1_00_02_00_setup.exe)来安装 C2000Ware。

    谢谢、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果通过 Resource Explorer 下载 C2000Ware、CCS 会将其视为一个项目"产品"。 它不会使任何东西变得混乱、从而将其从您的端子上移除 您可以进入 Resource Explorer 并在其中下载 C2000Ware、然后它可能会找到产品并停止提供错误。

    此致
    Chris