This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320F28335代码!!!

Guru**** 2581245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650158/ccs-tms320f28335-code

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335controlSUITETMDSSOLARUINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具与软件/帮助查找工具和软件/产品/

大家好。 我正在设计一款采用 TMS320F28335且功耗为65瓦的单相相水光太阳能逆变器。 但我不知道 TI 对微控制器进行编码。 我剩下的时间有限、大约为1周。 我需要系统代码的。 如果您有代码、可以与我分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasan、

    如果您下载 controlSUITE、您可以在目录中找到示例系统、原理图和相关代码
    C:\ti\controlSUITE\development_kits

    例如、TMDSSOLARUINVKIT_V100、可能需要一个250W 微型太阳能逆变器。

    您也可以访问此处:
    www.ti.com/.../reference-designs.html

    并搜索"光伏逆变器"参考设计以查找一些有用的配套资料。